欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

陶瓷的LCA材料(支持LCA的机械元件材料-22)

  • 2020.03.17 19:07:32
  • 米思米
  • 1965

       除了金属、塑料以外还可以被用于LCA的材料,有陶瓷和复合材料。在此介绍一下陶瓷材料的特点和应用事例。

(1)陶瓷的主要机械特性和应用事例

 像茶碗,瓷砖等通过烧结天然土质原料而成的陶瓷产品在日常生活中经常被使用。但,能被用于工业机械材料的,都是高纯度天然土质原料,通常称之为精细陶瓷。精细陶瓷材料的主要机械特性如下所示。

陶瓷的机械特性

典型的陶瓷和特性值

LCA的应用事例

耐热性高

氧化铝:耐热性1000〜1200℃
氧化锆:耐热性1000℃

陶瓷垫圈(例:米思米CERAW)
陶瓷固定环(例:米思米CERAC)

热压接头的隔热(参照【图片1】)
喷嘴周边夹具的隔热

耐磨损性良好
  (非常硬)

碳化硅、氮化硅
氧化锆

超精密驱动部的导引
定位区块
超精密加工用夹具
切刀

耐腐蚀性良好

氧化铝、氧化锆、氮化硅

需要具备耐化学品性的轴承

重量轻

氧化铝:比重3.7(软铁比重7.9)

齿轮
夹具

不会出现弹性变形
=不会形成凸起的毛刺

上述的全部陶瓷

高精度的测量工作台
高精度的定位托架
精密加工用夹具(参照【图1】)

 

陶瓷的LCA材料(支持LCA的机械元件材料-22)

 

陶瓷的LCA材料(支持LCA的机械元件材料-22)      

(2)陶瓷材料在使用上的注意事项

   与上述优点相反, 陶瓷材料存在以下缺点。因此,作为LCA的构件来使用时,需遵守以下的注意事项。

陶瓷的LCA材料(支持LCA的机械元件材料-22)          

 从下回开始,以图解的方式来对米思米FA标准件的使用事例进行说明。

   

(1)陶瓷的主要机械特性和应用事例

(1)陶瓷的主要机械特性和应用事例

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities